Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3353
TOKIO, 18 mei 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn fabriek Nagoya Works in Nagoya (prefectuur Aichi) is gestart met het testen van een lokaal 5G-systeem. Het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie (MIC) heeft dit systeem goedgekeurd voor gebruik in een beperkt gebied. Hierbij wordt een andere frequentieband (28,2 GHz - 28,3 GHz) gebruikt dan de frequentiebanden van mobiele operatoren. Het bedrijf verwacht dat het in de nabije toekomst lokale 5G-systemen zal kunnen gebruiken voor nieuwe diensten en businesses waarbij een uitgebreid aanbod aan Factory Automation (FA) en andere producten worden geïntegreerd.
Gebruikte apparatuur voor de demotest van het lokale 5G-systeem
De test verifieert de draadloze transmissie tussen lokale 5G-basisstations en FA-producten van Mitsubishi Electrics. Hiermee kunnen mogelijke toepassingen van de toekomstige lokale 5G-systemen worden getest, zoals ondersteuning en onderhoud op afstand, gebruik van toegevoegde of virtuele realiteit voor verbeterde efficiëntie enz.
5G, waarmee meerdere gelijktijdige verbindingen aan zeer hoge snelheden en met een zeer lage latentie worden bereikt, ondersteunt geavanceerde infrastructuur aan de hand van frequentiebanden die vooral door telecomoperatoren worden gebruikt. In december 2019 begon het Japanse MIC echter met het goedkeuren van aanvragen voor lokale 5G-systemen. Hierdoor kunnen lokale overheden en bedrijven aan diverse communicatiebehoeften tegemoetkomen, onder andere door de toename van IoT-apparaten (Internet of Things).
Mitsubishi Electric ontwikkelt momenteel lokale 5G-systemen voor onestopoplossingen die niet alleen technologieën voor communicatiesystemen en 5G maar ook verschillende producten en diensten integreren. Er wordt nauw samengewerkt met klanten en partnerbedrijven om nieuwe businesses en diensten te creëren.
Mitsubishi Electric verwacht dat het bedrijf de demotest in andere bedrijfssites en laboratoria kan starten en hier nieuwe 5G-infrastructuur kan voorzien. Het 5G Open Innovation Laboratory bijvoorbeeld, waarvan de start dit boekjaar (eindigend op 31 maart 2021) is gepland in het Information Technology R&D Center in Kamakura (prefectuur Kanagawa), zal als basis dienen voor gezamenlijk onderzoek en demonstraties met klanten en partnerbedrijven. Het doel is om nieuwe businesses en diensten te creëren.
Samen met partnerbedrijven onderzoekt Mitsubishi Electric de mogelijke toepassingen van 5G en voert het demotests uit waarbij 5G-gerelateerde basistechnologieën worden gebruikt, zoals communicatiesystemen, antennetechnologieën, hogefrequentieapparaten en optische instrumenten.
de inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Business Innovation Strategy Division
Tel.: +81-3-3218-4885
Business Innovation Group
Mitsubishi Electric Corporation