Persberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3340
TOKIO, 21 februari 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kondigde vandaag aan dat het door het Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) is geselecteerd als aannemer voor de 'Martian Moons eXploration'-ruimtesonde (MMX). Mitsubishi Electric, dat ondertussen al is gestart met de ontwikkelingsactiviteiten voor het project, zal verantwoordelijk zijn voor het systeemontwerp, de productie en de exploitatie van de MMX. Daarbij wordt gebruikgemaakt van technologieën die het bedrijf eerder al heeft ontwikkeld voor de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) en de 'Kounotori' H-II Transfer Vehicle (HTV). De missie van de MMX bestaat uit het onderzoeken van de oorsprong van Mars en zijn twee manen, Phobos en Deimos, maar ook om na te gaan hoe water en organische stoffen deel zijn gaan uitmaken van ons oorspronkelijke zonnestelsel.
Impressie van de MMX-ruimtesonde
De MMX-ruimtesonde zal gebruikmaken van bestaande ruimtevaarttechnologieën – bijvoorbeeld om trajecten te berekenen en ruimtesondes in hun juiste baan te brengen – die oorspronkelijk door Mitsubishi Electric werden ontwikkeld voor het ultranauwkeurige landingssysteem van de SLIM en de geleidings-, navigatie- en besturingssystemen van de HTV.
Voor het verzamelen van monsters op de manen van Mars zal tijdens de afdaling en landing gebruik worden gemaakt van een ingebouwde camera en ultranauwkeurige landingstechnologie, ontwikkeld voor de SLIM. Het zal ook mogelijk zijn om meerdere landingspogingen te ondernemen in omgevingen met weinig zwaartekracht dankzij een nieuw ontwikkeld schokabsorberend mechanisme en een uniek landingsgestel.
De MMX bestaat uit drie modules: een aandrijfmodule om tot bij Mars te vliegen, een verkenningsmodule met een onderzoeksvracht (payload) en een retourmodule om terug te keren naar de aarde. Zo kan de MMX een deel van zijn gewicht afstoten door de aandrijfmodule en in een latere fase ook de onderzoeksmodule af te werpen wanneer ze niet langer nuttig zijn. Omdat de MMX ook als draagraket moet worden ontworpen, zal een optimaal traject worden berekend om de hoeveelheid benodigde brandstof, goed voor meer dan de helft van het totale lanceergewicht, te beperken.
de inhoud van de persberichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.