Nieuwsberichten
Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE NR. 3324
TOKYO, 17 december 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) heeft vandaag aangekondigd dat het op de beurs voor consumententechnologie CES 2020 in Las Vegas, USA van 7 tot 10 januari, geavanceerde technologieën en producten voor de automobielindustrie zal demonstreren, die deel uitmaken van onze visie op de MaaS (mobility as a service)-maatschappij van de toekomst. De demonstratie van Mitsubishi Electric met als thema “De volgende stap in mobiliteit” zal plaatsvinden op stand nr. 7529 in de North Hall van het Las Vegas Convention Center.
Impressie van de stand van Mitsubishi Electric
Merk op dat de inhoud van de persberichten correct is op het moment van publicatie, maar zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.