Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3641
Fig. 1 Échangeur thermique à tube plat vertical en aluminium
TOKYO, 1er novembre 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement d'une conception à tube plat vertical en aluminium (VFT) qui améliore les performances de l'échangeur thermique à un niveau sans précédent* d'environ 40 % dans les climatiseurs à pompe à chaleur** utilisés pour le chauffage et le refroidissement (Fig. 1).
Le nouvel échangeur thermique VFT combine des tubes plats de petit diamètre, disposés à la verticale et très compacts, et un distributeur de réfrigérant hautes performances doté d'une structure à double tube pour une distribution uniforme du réfrigérant. Par rapport aux échangeurs thermiques à tube plat horizontal (HFT) en aluminium classiques, le nouvel échangeur thermique VFT de Mitsubishi Electric réduit la charge de réfrigérant grâce à un volume interne jusqu'à 20 % inférieur à celui des modèles HFT. En outre, Mitsubishi Electric a utilisé une technologie d'analyse exclusive pour développer une nouvelle conception d'ailettes qui améliore considérablement le drainage, éliminant ainsi le problème de gel de l'eau sur les ailettes et réduisant le contact de l'air avec l'échangeur thermique, ce qui réduit les performances.
Par rapport aux climatiseurs à pompe à chaleur classiques qui utilisent des réfrigérants fluorocarbonés contribuant au réchauffement climatique, une charge de réfrigérant plus faible tend à réduire les performances de l'échangeur thermique. Afin de réduire la charge de réfrigérant tout en améliorant les performances de l'échangeur thermique, Mitsubishi Electric s'est efforcé de réduire le volume interne de l'échangeur thermique et d'augmenter la surface de l'air en contact avec le réfrigérant, notamment à l'aide de la disposition compacte d'un grand nombre de tubes plats de petit diamètre. Les échangeurs thermiques HFT classiques utilisent également un grand nombre de tubes plats, mais leur conception présente de faibles performances car l'influence de la gravité les empêche de distribuer uniformément le réfrigérant, qui est un mélange de gaz et de liquide.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.