Communiqués de presse

Mitsubishi Electric montre avec succès le fonctionnement d'un module de source lumineuse pour la communication optique laser haute capacité dans l'espaceCette démonstration rapide et économique utilise un nanosatellite issu d'une collaboration académico-industrielle

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3613

  • Concept de réseau optique laser fonctionnant dans l'espace pour les communications globales

  • Nouveau module de source lumineuse


TOKYO, le 20 juin 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir démontré avec succès le contrôle de fréquence optique laser à l'aide d'un nouveau module de source lumineuse, un composant clé d'un réseau de communication optique laser haute capacité à déployer dans l'espace. Le module, qui produit un signal de longueur d'onde de 1,5 µm, a été installé dans le nanosatellite OPTIMAL-11, issu d'une collaboration académico-industrielle2 et déployé depuis la Station spatiale internationale (ISS) le 6 janvier. L'utilisation d'un nanosatellite a permis d'effectuer la démonstration plus rapidement et à moindre coût qu'avec un grand satellite conventionnel.

Badge de mission
OPTIMAL-1

Mitsubishi Electric développe des technologies optiques spatiales qui devraient augmenter la capacité de données (de dix fois ou plus), ainsi que les vitesses et les distances de communication par rapport aux systèmes utilisant des ondes radio.
Les images satellites sont de plus en plus utilisées à des fins telles que l'évaluation des conditions dans les zones dévastées et de l'état des ressources forestières reculées. Les systèmes de communication satellites par ondes radio existants sont limités en termes de capacité, de vitesse et de distance. Par conséquent, de nouveaux systèmes optiques offrant des capacités de communication améliorées sont nécessaires pour effectuer des évaluations plus rapides et à résolution plus élevée depuis l'espace. Les systèmes avancés qui utilisent des signaux laser devraient être de plus en plus répandus, non seulement en raison de leurs capacités de communication supérieures, mais aussi de leurs longueurs d'onde plus courtes que les ondes radio, ce qui permet l'utilisation d'antennes terrestres relativement petites et faciles à installer.



  1. 1 Parallélépipède rectangle mesurant 10 x 10 x 34 cm (l x P x H), déployé depuis le module d'expérimentation japonais « Kibo » à bord de l'ISS
  2. 2 Menée par ArkEdge Space Inc., en collaboration avec Pale Blue Inc., SEIREN Co., LTD., l'université de Fukui, l'école d'ingénierie de Tokyo et Mitsubishi Electric

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients