Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à expédier des exemplaires de modules IGBT HV100 Dual-type X-Series haute tensionPour des systèmes d'onduleur ultra-puissants et efficaces, destinés aux lignes ferroviaires, aux systèmes d'alimentation électrique et bien plus encore

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3593

Module IGBT dual-type X-Series HV100 haute tension


TOKYO, le 25 avril 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer, le 31 mai, l'envoi d'exemplaires d'un nouveau module IGBT (transistor bipolaire à porte isolée) haute tension, le HV100 dual-type X-Series, offrant une puissance, une efficacité et une fiabilité supérieures dans les systèmes d'onduleurs pour équipements industriels de grande taille, tels que les lignes ferroviaires et les systèmes d'alimentation électrique. Le module dual-type, qui atteint une tension de tenue de 4,5 kV et une rigidité diélectrique de 10,2 kVrms, offre un courant nominal de 450 A, ce qui est considéré comme inégalé parmi les modules IGBT haute tension au silicium à 4,5 kV.1 Le produit sera exposé lors de salons majeurs, notamment le Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2023 qui se tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 9 au 11 mai.

Les semi-conducteurs de puissance sont de plus en plus utilisés pour convertir efficacement l'énergie électrique afin de réduire l'empreinte carbone de la société mondiale, en particulier dans le secteur de l'industrie lourde, où ces dispositifs sont utilisés dans les équipements de conversion de puissance tels que les onduleurs dans les systèmes de traction ferroviaire et pour la transmission de puissance CC. Pour répondre à la demande croissante de dispositifs offrant une puissance élevée, un haut rendement et une large gamme de capacités de sortie, Mitsubishi Electric a lancé en 2021 deux versions (3,3 kV/450 A et 3,3 kV/600 A) de son module IGBT HV100 dual-type X-Series haute tension et haute rigidité diélectrique. Dans un avenir proche, le nouveau module HV100 dual-type X-Series va contribuer à augmenter encore plus la puissance, le rendement et la fiabilité des systèmes des onduleurs utilisés dans les équipements industriels de grande taille nécessitant une rigidité diélectrique élevée.


  1. 1 Par rapport aux modules Si-IGBT avec boîtiers HV100 dual-type atteignant une tension de tenue de 4,5 kV et une tension d'isolation de 10,2 kVrms, selon l'étude réalisée par Mitsubishi Electric datant du 25 avril 2023

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse