Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3564
SLIMDIP-Z
TOKYO, 13 décembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que son nouveau module de semi-conducteurs de puissance SLIMDIP-Z, offrant un courant nominal de 30 A très élevé pour une utilisation dans les systèmes d'onduleurs des appareils ménagers, sera disponible en février 2023. Avec ce module compact, la série SLIMDIP™ pourra répondre à davantage de besoins en termes de puissance et de taille pour les unités d'onduleur, grâce à la simplification et à la réduction de la taille des systèmes pour des produits multifonctions et complexes tels que les climatiseurs, les machines à laver et les réfrigérateurs.
Les semi-conducteurs de puissance capables de convertir efficacement l'énergie électrique sont de plus en plus demandés, car ils contribuent au développement d'un monde aux faibles émissions de carbone. En 1997, Mitsubishi Electric a commercialisé son premier DIPIPM™ en tant que module d'alimentation intelligent hautes performances avec une structure de moulage par compression-transfert intégrant un dispositif de commutation et un circuit intégré de contrôle pour l'entraînement et la protection de l'élément de commutation. Depuis, les DIPIPM ont été largement adaptés pour une utilisation dans les grands appareils ménagers et les onduleurs pour moteurs industriels, contribuant ainsi à la réduction de la taille et à l'efficacité énergétique des circuits imprimés d'onduleurs.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.