Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3562
Comparaison des technologies d'IA conventionnelles avec les dernières technologies développées
TOKYO, 7 décembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie d'IA conçue pour détecter les comportements dangereux en appliquant la fonction d'analyse de mouvement KOTSUMON®*, l'une des technologies d'IA Maisart®** exclusives de la société. Cette solution analyse les mouvements de plusieurs personnes à partir d'une vidéo pour identifier les preuves de violence entre des personnes corrélées.
De plus en plus, il devient nécessaire de détecter avec précision les comportements dangereux dans les espaces publics tels que les gares et les aéroports. Cependant, il peut être difficile de surveiller rapidement de grandes zones, puis d'identifier avec précision les actes de violence. Alors que la technologie d'IA est de plus en plus utilisée pour analyser les attributs et le comportement humains à partir d'images vidéo, l'IA conventionnelle peine toujours à identifier la posture et les mouvements de deux personnes pour déterminer leur relation comportementale, comme la différence entre une poignée de main et un geste violent.
Cependant, la nouvelle technologie d'IA de Mitsubishi Electric analyse les mouvements de plusieurs personnes à partir d'une vidéo en les convertissant en points de données de posture, puis, à travers ces mouvements, elle détermine la relation comportementale de personnes déterminées à avoir une corrélation. Selon les recherches de l'entreprise, un comportement dangereux peut être détecté environ 90 % du temps.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.