Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à expédier des exemplaires de capteurs infrarouges à diode thermique de 80 x 60 pixels capables de mesurer des températures pouvant atteindre 200 °CMesure avec précision les températures élevées dans les cuisines et les usines pour plus de sécurité et de confort

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3561

Capteur infrarouge à diode thermique (MelDIR) capable de mesurer des températures pouvant atteindre 200 °C


TOKYO, 6 décembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement, le 1er février 2023, d'exemplaires d'un nouveau capteur thermique capable de mesurer des températures pouvant atteindre 200 °C.
Lancé en 2019, le MelDIR existant de la société mesure des températures allant de -5 °C à 60 °C pour des applications telles que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), la sécurité, le comptage de personnes et les bâtiments intelligents.. Cependant, en réponse aux demandes de mesure de températures plus élevées dans les cuisines et les usines, le nouveau MelDIR « MIR8060B3 » utilise un traitement de signal avancé et une lentille optimisée pour mesurer des températures pouvant atteindre 200 °C. Il devrait également contribuer à raccourcir le délai entre la planification du produit et la production grâce à des outils testés par les clients tels que des exemples d'imagerie thermique, des kits de démonstration et des modèles de référence.1



  1. *Informations relatives à la conception logicielle et matérielle

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients