Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3540
Installation de test « SUSTIE » à zéro consommation d'énergie nette
CERTIFICATION WELL NIVEAU PLATINE
TOKYO, 29 juillet 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que son installation de test « SUSTIE® » à zéro consommation d'énergie nette a obtenu la certification WELL Building Standard™ de niveau Platine, une certification internationale qui évalue dans quelle mesure un environnement intérieur est adapté au bien-être de ses occupants.
L'attention portée aux environnements de bureaux devrait devenir de plus en plus importante à l'avenir, non seulement pour améliorer la santé et la productivité des employés, mais aussi pour faciliter le recrutement de nouvelles personnes. L'installation SUSTIE a déjà reçu la note BELS maximale de 5 étoiles (☆☆☆☆☆) et la certification Net Zero Energy Building (『ZEB』, Bâtiment à zéro consommation d'énergie nette) du Building-Housing Energy-Efficiency Labeling System au Japon, ainsi que la note la plus élevée de niveau « S » du CASBEE Wellness Office. Ces certifications sont la preuve que SUSTIE a atteint un niveau élevé d'économie d'énergie et offre un environnement de travail confortable.
En plus de ces distinctions, SUSTIE a reçu la certification WELL de niveau Platine (le niveau le plus élevé), ce qui certifie que l'installation est conforme aux normes mondiales en tant que bâtiment qui améliore la santé et le confort de ses occupants. Il s'agit du premier site au Japon à obtenir les certifications BELS, CASBEE Wellness Office et WELL aux plus hauts niveaux*.
En outre, en juillet 2021, SUSTIE a atteint la certification mondiale WELL Health-Safety Rating™**, établie en réponse à la propagation de la pandémie de coronavirus ; l'installation est ainsi certifiée comme étant gérée et exploitée d'une manière qui prend en compte la santé, la sécurité et le bien-être des personnes.
Mitsubishi Electric continuera à améliorer l'efficacité des équipements de construction et de la gestion de l'énergie, en se concentrant sur le confort et la santé des individus et ce, dans le but d'assurer la continuité des activités et de contribuer au développement d'une société durable afin de concrétiser le concept ZEB+®. Cette approche, préconisée par l'entreprise, encourage la modernisation des bâtiments avec des installations qui favorisent la productivité, le confort et la commodité.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.