Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3524
Prototype de récepteur optique pour
terminal de communication laser (LCT)
Représentation conceptuelle d'un réseau de communication
optique en espace libre qui se connecte partout
TOKYO, 31 mai 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé le prototype de ce qui serait le premier* récepteur optique au monde à être utilisé dans les terminaux de communication laser (LCT). Ce dernier intègre la communication optique spatiale à l'aide de faisceaux laser et une fonction de détection de la direction des faisceaux reçus dans une bande de 1,5 μm, une bande à usage général utilisée dans le cadre des communications terrestres par fibre optique et d'autres applications.
L'imagerie satellite haute résolution est utilisée pour évaluer les dommages causés par les catastrophes, mais comme ces images sont transmises par ondes radio, il est difficile de transmettre des images haute résolution en temps réel en raison des limitations de la capacité de données et de la taille des antennes satellites. Des communications optiques spatiales à haut débit et haute capacité qui ne nécessitent pas de fibre optique sont donc nécessaires pour prendre en charge des évaluations rapides et précises des dommages suite à des catastrophes. Cependant, les communications optiques spatiales utilisent des faisceaux laser très étroits, environ 1/1000e des ondes radio. Le défi a donc été de savoir comment aligner précisément les faisceaux laser avec les satellites qui se déplacent à grande vitesse.
Mitsubishi Electric a développé un récepteur optique qui résout désormais ce problème en intégrant des fonctions qui détectent à la fois les quatre transitions de phase de la lumière laser et la direction du faisceau. La solution prend la forme d'un récepteur optique de taille réduite qui permet une communication optique spatiale avec une vitesse, une capacité et une distance 10 fois supérieures à celles des communications par ondes radio. La longueur d'onde étant beaucoup plus courte, des antennes plus petites peuvent être utilisées dans des unités de communication compactes qui peuvent être installées dans des endroits où l'installation de la fibre optique s'avère difficile, comme entre des bâtiments. Les installations sont également possibles dans les zones où une infrastructure normale n'est pas disponible, telles que les zones sinistrées, les pays en développement ou les régions isolées, ce qui permet d'étendre l'utilisation des communications sans fil dans divers endroits.
Nouveau circuit optique
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.