Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe une technologie pour l'impression libre des antennes satellites dans l'espaceLa nouvelle résine photosensible exploite le rayonnement solaire pour une impression 3D à faible consommation dans le vide

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3519

Fabrication et déploiement en orbite d'une antenne satellite dans l'espace (de gauche à droite)


TOKYO, 17 mai 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement d'une technologie de fabrication additive en orbite qui utilise de la résine photosensible et de la lumière ultraviolette solaire pour l'impression 3D d'antennes satellites dans le vide de l'espace.
Cette nouvelle technologie fonctionne à l'aide d'une résine liquide récemment développée, spécialement formulée pour assurer la stabilité dans le vide. La résine permet de fabriquer des structures dans l'espace à l'aide d'un processus à faible consommation d'énergie qui exploite les rayons ultraviolets du soleil pour la photopolymérisation. Cette technologie relève spécifiquement le défi d'équiper de petits bus spatiaux peu coûteux avec de grandes structures, comme des réflecteurs d'antenne à gain élevé, et permet la fabrication en orbite de structures qui dépassent largement les dimensions de carénage des véhicules de lancement. La fabrication en orbite à base de résine devrait permettre de créer des structures spatiales plus fines et plus légères par rapport aux conceptions conventionnelles, qui doivent résister aux contraintes de lancement et d'entrée en orbite, réduisant ainsi le poids total des satellites et les coûts de lancement.
Les antennes spatiales sont difficiles à concevoir en raison de leurs exigences contradictoires en matière de gain élevé, de large bande passante et de faible poids. Un gain élevé et une large bande passante nécessitent une grande ouverture, mais un déploiement en orbite économique exige généralement des conceptions légères et suffisamment petites pour pouvoir s'insérer ou se replier à l'intérieur d'un véhicule de lancement ou d'un mécanisme de déploiement de satellite. L'approche innovante de Mitsubishi Electric (la fabrication en orbite à base de résine) permet de fabriquer efficacement des antennes à gain élevé, large bande passante et grande ouverture déployées à partir d'un lanceur léger et résistant aux vibrations. Grâce à la mise au point d'une imprimante 3D qui extrude une résine personnalisée durcissable par ultraviolets et formulée pour le vide, la fabrication additive libre* à base de résine et à faible consommation est désormais possible dans l'espace.



  1. *Sans structures de support auxiliaires

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients