Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance un circuit intégré d'attaque demi-pont haute tension (600 V) avec fonction BSDPermet de concevoir des systèmes d'onduleurs avec moins de pièces

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3486

TOKYO, 9 février 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un circuit intégré d'attaque demi-pont haute tension (600 V) (HVIC) avec fonction de diode de bootstrap (BSD) intégrée qui peut aider à réduire le nombre de pièces nécessaires dans les systèmes d'onduleurs. Conçu pour les circuits de commande de semi-conducteurs de puissance des systèmes d'onduleurs faible capacité, le nouveau HVIC permettra également de réduire la consommation électrique des appareils électroménagers, des vélos électriques et d'autres équipements industriels. Les ventes débuteront le 1er avril.

Nouveau HVIC 600 V avec fonction BSD (M81777FP)

Les HVIC de commande de semi-conducteurs de puissance dans les systèmes d'onduleurs sont de plus en plus demandés pour une utilisation dans les systèmes de contrôle moteur qui aident à économiser de l'énergie et à améliorer la performance des produits de consommation et des équipements industriels.

Planning des ventes

Produit Modèle Spécification Date de lancement
HVIC 600 V M81777FP 600 V / +0,2 A, -0,35 A 1er avril 2022

Caractéristiques du produit

  1. 1) La fonction BSD intégrée permet de réduire le nombre de pièces dans les systèmes d'onduleurs
    • Le nouveau HVIC de Mitsubishi Electric pour systèmes d'onduleurs est équipé d'une fonction BSD qui permet de concevoir des systèmes d'onduleurs et des câblages haute tension avec moins de pièces.
  2. 2) Le semi-conducteur MOS haute tension de la fonction BSD offre une haute résistance au bruit
    • La structure MOS haute tension exclusive de Mitsubishi Electric supprime les fuites de courant pendant la charge.
    • La structure MOS est exempte d'éléments parasites qui peuvent provoquer des dysfonctionnements de verrouillage dus au bruit lors de la commutation des onduleurs (surtension du potentiel négatif généré dans la diode de roue libre en mode de retour).
  3. 3) Compatible avec le modèle M81776FP existant
    • Le profil externe du nouveau HVIC (boîtier Small Outline à 8 broches), la disposition des broches et les propriétés électriques sont compatibles avec le modèle existant (M81776FP) pour un remplacement simplifié.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients