Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance le modèle d'ascenseur NEXIEZ-MRL version 2Le nouveau système de porte améliore l'efficacité opérationnelle et intègre des solutions antivirus pour renforcer la sécurité des utilisateurs

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3446

TOKYO, le 25 octobre 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement sur les marchés de l'ascenseur NEXIEZ-MRL version 2, qui présente des spécifications plus avancées que le modèle NEXIEZ-MRL, l'ascenseur sans local technique incontournable de la société. Plus efficace, le nouveau modèle contribuera à améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs en intégrant des solutions antivirus qui répondent aux exigences de la « nouvelle normalité ». Les ventes débuteront le 29 octobre, avec un objectif de commandes annuelles de 5 000 unités sur les marchés étrangers.

Ascenseur NEXIEZ-MRL version 2 de Mitsubishi Electric

Principales caractéristiques

  1. 1) Le nouveau système de porte améliore l'efficacité opérationnelle
    • Le système de porte à mouvement rapide raccourcit les temps d'ouverture et de fermeture des portes, augmentant l'efficacité du transport d'environ 12 %1 et réduisant le temps d'attente moyen d'environ 14 %.1
    • Le système de fermeture rapide avec capteur réduit le temps d'ouverture des portes lorsqu'il ne détecte aucun utilisateur dans le hall de l'ascenseur. Le temps d'attente moyen est réduit d'environ 24 %1 avec le système de porte à mouvement rapide.
    1. 1 Par rapport à l'ancien modèle d'ascenseur NEXIEZ-MRL. Simulation impliquant 2 cabines de 13 personnes chacune à 1,0 m/s, avec 4 arrêts.
      L'efficacité du transport est simulée sur 5 minutes.
  2. 2) Des solutions antivirus pour la sécurité et le confort des utilisateurs
    • Les nouveaux ascenseurs sont dotés de solutions d'hygiène, telles que des ventilateurs de circulation de l'air équipés de la technologie Plasma Quad™,2 et de boutons à revêtement antiviral et antibactérien, qui garantissent la sécurité des utilisateurs et un confort d'utilisation optimal.
    • Les utilisateurs peuvent appeler un ascenseur à distance et sélectionner leur étage de destination à l'aide de leur smartphone, ce qui permet un transport « sans contact » rassurant.
    1. 2 Technologie originale de Mitsubishi Electric. Un champ/une décharge électrique élimine les contaminants présents dans l'air, tels que les virus, les bactéries et le pollen.
  3. 3) Permet l'utilisation de robots mobiles et propose quatre nouvelles conceptions, améliorant ainsi la valeur des propriétés
    • Les nouveaux modèles sont conçus pour permettre l'utilisation par des robots gérant des opérations comme la sécurité des bâtiments, le nettoyage et le transport. Ils peuvent être intégrés aux systèmes de gestion des bâtiments de divers fabricants,3 contribuant à réduire la main-d'œuvre et à renforcer l'efficacité des opérations dans les bâtiments.
    • Quatre nouveaux styles de conception de cabine, basés sur les résultats d'une étude de marché mondiale, « LUXE », « NATUREL », « CONFORT » et « MODERNE », créent un environnement confortable pour les utilisateurs.
    • Les variantes de conception incluent les panneaux de commande et les boutons du hall de couleur noire, ainsi que les façades texturées de luxe.
    1. 3 Modèles conformes aux normes de notre société uniquement.

Détails des ventes

Nom du produit Utilisation Capacité Vitesse Tarif Lieu de
fabrication
Lancement Objectif de
ventes annuelles
NEXIEZ-MRL
version 2
Passager 450 à
1 000 kg
1,0 m/s ~
1,75 m/s
Sur devis Thaïlande 29 octobre
2021
5 000 unités

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients