Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3445
TOKYO, 21 octobre 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle commencerait à expédier des exemplaires de ses puces de diode laser modulateur électro-absorbant (EML) à modulation d'impulsion-amplitude à quatre niveaux (PAM4) de 100 Gbit/s (53 Gbaud) pour les opérations de multiplexage en longueur d'onde large (CWDM), à partir du 1er novembre. La diode à semi-conducteur devrait être intégrée par groupes de quatre puces EML comme source lumineuse dans les émetteurs-récepteurs optiques pour la communication par fibre optique de 400 Gbit/s dans les centres de données. Le nouveau système EML peut fonctionner dans une plage de température plus large, c'est pourquoi il contribuera à réduire la consommation d'énergie et les coûts des émetteurs-récepteurs optiques en éliminant le besoin d'unités de contrôle de la température conventionnelles.
Produit | Modèle | Longueur d'onde | Plage de température | Date de lancement |
---|---|---|---|---|
Puce EML 100 Gbit/s (PAM4 à 53 Gbaud) pour les opérations de CWDM dans une plage de température plus large |
ML7CP70 | 1271, 1291, 1311 et 1331 nm |
5 à 85 °C | 1er novembre 2021 |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.