Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3417
TOKYO, 9 juin 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain, le 30 juin, de son module IGBT (transistor bipolaire à porte isolée) 2,0 kV série T pour les applications industrielles, le premier IGBT1 au monde offrant une tension de tenue de 2,0 kV. Le module est idéal pour améliorer l'efficacité et réduire la taille des convertisseurs de puissance d'énergie renouvelable, très demandés en raison de l'utilisation croissante de systèmes d'alimentation en énergie renouvelable. Le module sera présenté lors de l'exposition virtuelle de l'APEC (Applied Power Electronics Conference) 2021, qui se tiendra du 15 au 16 juin.
Module IGBT 2,0 kV série T pour les applications industrielles (2,0 kV/400 A)
Les semi-conducteurs de puissance permettant de contrôler efficacement l'énergie électrique se développent dans de plus en plus d'applications et sont de plus en plus demandés comme dispositifs clés pouvant aider à réduire l'empreinte carbone à l'échelle mondiale. Dans le même temps, la législation exige que les réseaux électriques qui utilisent des sources d'énergies renouvelables augmentent le rendement de conversion d'énergie grâce au déploiement de tensions de fonctionnement de système plus élevées. C'est pour cela que les convertisseurs de puissance d'une tension nominale de 1 500 V CC (la limite supérieure de la directive basse tension5) ont été développés. Mitsubishi Electric va bientôt lancer sa série T d'IGBT 2,0 kV adaptée aux convertisseurs de puissance 1 500 V CC, qui devrait simplifier la conception et permettre de réduire la taille de ces convertisseurs, tout en améliorant leur efficacité.
Produit | Modèle | Tension nominale | Courant nominal | Tension d'isolation | Connexion | Taille l X P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Module IGBT série T de type standard |
CM400DY-40T | 2,0 kV | 400 A | 4 kVrms | 2 en 1 | 80 X 110 |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.