Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3378
TOKYO, le 1er octobre 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que la construction de son installation de test de bâtiment à zéro consommation d'énergie (ZEB) nette SUSTIE située dans les locaux de l'Information Technology R&D Center de la société à Kamakura, au Japon, sera achevée le 14 octobre. Conformément au soutien apporté par la société aux objectifs de développement durable (ODD), cette installation facilitera le développement et les tests accélérés de technologies de conservation de l'énergie de plus en plus courantes conformes à la norme ZEB, et contribuera à la réalisation d'environnements intérieurs plus confortables et plus économes en énergie.
Installation de test de ZEB SUSTIE
Logo de SUSTIE
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
Les ZEB sont des bâtiments qui offrent des environnements intérieurs confortables tout en maintenant une consommation annuelle d'énergie primaire proche ou égale à zéro grâce à des moyens, tels que l'isolation thermique, le blindage contre les radiations solaires, la consommation d'énergie naturelle et l'efficacité des installations. En tant que planificateur ZEB1, Mitsubishi Electric contribue à l'adoption des ZEB en fournissant une planification et un soutien commercial pour aider les entreprises à développer leurs propres ZEB. L'installation de test SUSTIE sera utilisée pour des démonstrations et des vérifications de grande envergure afin d'accélérer le développement des technologies ZEB. La recherche et le développement seront avancés conformément à la philosophie ZEB+®2 de Mitsubishi Electric. Le concept de SUSTIE a été développé en collaboration avec le professeur Shin-ichi Tanabe de la Faculté des sciences et de l'ingénierie de l'Université Waseda à Tokyo ; la SUSTIE a été conçue, et sa construction a été supervisée par Mitsubishi Jisho Sekkei. Le nom « SUSTIE » combine les mots « sustainability » (durabilité) et « energy » (énergie) pour exprimer l'idée d'un bureau pour la recherche et la démonstration de la conservation d'énergie et du confort.
Implantation | 5-1-1 Ofuna, Kamakura, préfecture de Kanagawa, Japon (locaux de l'Information Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation) |
Zone/construction | Bâtiment :1 950 m2 ; surface totale au sol : 6 460 m2 ; 4 étages à cadre en acier |
Investissement | 4 milliards de yens (32 millions d'euros) dont 1,6 milliard de yens (12,8 millions d'euros) pour l'équipement de démonstration |
Lancement | Démarrage à grande échelle en janvier 2021 |
Performances énergétiques | Indice mondial d'évaluation de la consommation d'énergie primaire BEI3 de 0,06 (ou 0,41 hors production d'énergie solaire) comme immeuble de bureaux de taille moyenne d'au moins 6 000 m2 |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.