Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3369
TOKYO, 3 septembre 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle expédiera des exemplaires de son module CAN EML (laser modulateur électro-absorbant) 100 Gbit/s prenant en charge la transmission de données optiques à grande capacité et à haut débit dans les réseaux d'accès par radio pour les stations de base de téléphonie mobile de 5e génération (5G) à partir du 1er octobre. Le nouveau modèle permet également d'optimiser la productivité de la fabrication.
CAN EML 100 Gbit/s (ML770B64)
Produit | Modèle | Longueur d'onde | Plage de températures de fonctionnement | Date de lancement |
---|---|---|---|---|
CAN EML 100 Gbit/s | ML770B64 | 1 310 nm | - 40 °C à + 95 °C | jeudi 1er octobre 2020 |
Les systèmes de communication mobile mondiaux doivent traiter un volume croissant de communications de données en raison du passage de la 4G à la 5G, de l'expansion des terminaux mobiles, y compris des smartphones et des tablettes, et de la migration des informations vers le Cloud. L'expansion des réseaux mobiles 5G nécessite la transmission d'énormes volumes de données vers/depuis les stations de base dans les réseaux de communication optiques à haut débit, ce qui à son tour stimule la demande de dispositifs optiques à haut débit et à faible consommation d'énergie. Le nouveau module CAN EML 100 Gbit/s ne se contente pas de répondre à ces exigences : il contribue également à une plus grande efficacité lors de la fabrication des émetteurs-récepteurs optiques. Le nouveau module CAN EML 100 Gbit/s, doté du boîtier TO-56 CAN standard, équipera les stations de base 5G.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être modifiables sans préavis.