Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance la série de robots collaboratifs MELFA ASSISTAL'outil de programmation intuitif permet un démarrage rapide du système et réduit le coût total de possession

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3354

TOKYO, 20 mai 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera le 21 mai sa série de robots MELFA ASSISTA qui travaillent en collaboration avec les humains sur la base de foncions de sécurité, telles que la détection des collisions, et dans le strict respect des normes internationales de sécurité et de robotique ISO 10218-1 et ISO/TS15066. La série intègrera également un logiciel d'ingénierie intuitif, RT VisualBox, pour un déploiement rapide et facile du système. Les clients utiliseront MELFA ASSISTA et RT VisualBox pour une production plus efficace, pour réduire le coût total de possession (TCO) des systèmes de fabrication robotisés et pour répondre aux nouveaux besoins en matière de distanciation adéquate des travailleurs sur les sites de fabrication.

  • Robot collaboratif série MELFA ASSISTA

  • Logiciel d'ingénierie de robot RT VisualBox

Fonctions clés

  1. 1)Développement d'applications simplifié grâce à la programmation intuitive des organigrammes
    • L'outil de programmation RT VisualBox développé par Mitsubishi Electric permet de créer des séquences d'opérations intuitivement en reliant des schémas fonctionnels dans une chaîne d'événements, y compris la connexion avec d'autres dispositifs, tels que des mains de robot et des caméras. Un temps de développement et de conception rapide du programme permet de réduire le coût total de possession.
  2. 2)Temps de configuration rapide du robot via un panneau de commande dédié
    • Les mouvements du robot peuvent être appris et enregistrés rapidement via un panneau de commande dédié sur le bras du robot, sans avoir recours aux boîtiers d'apprentissage séparés* nécessaires pour les robots industriels conventionnels.
    • Le panneau de commande présente une conception simple avec un nombre minimal de boutons pour plus de simplicité, permettant même aux utilisateurs inexpérimentés n'ayant pas une connaissance approfondie des robots de configurer le système facilement.
    1. *Dispositifs d'entrée et de commande pour la création, l'enregistrement et le déploiement de programmes de mouvements
  3. 3)Surveillance facile de l'état du robot grâce à un voyant LED
    • Un voyant LED qui utilise différentes couleurs pour indiquer l'état du robot est situé sur le bras du robot pour une meilleure visibilité, ce qui permet de réduire le coût total de possession, car les dispositifs de surveillance conventionnels ne sont plus requis.

Calendrier de lancement

Produit Modèle Spécification Date de lancement Objectif de vente annuel
Robot collaboratif MELFA ASSISTA RV-5AS-D Capacité de charge de 5 kg et mouvement sur 6 axes 21 mai 2020 1 000 unités
Logiciel d'ingénierie RT VisualBox 3G-30C-WINJ/E Compatible avec Windows 10 1 000 unités

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients