Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe une technologie d'amélioration de chaîne de productionEnvironnement de conception intégré associé à une simulation IA

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3346

TOKYO, 26 mars 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une nouvelle technologie de conception efficace des configurations des lieux de production et des flux de matériaux, ainsi que d'estimation précise de la productivité à l'aide de la technologie d'intelligence artificielle (IA) Maisart®* de Mitsubishi Electric. La technologie combinée permet de comparer des plans d'amélioration de chaîne de production extrêmement précis et de réduire le temps nécessaire à environ la moitié du temps normalement requis.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyMaisart (« L'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe ».)

Exemple d'améliorations apportées à une chaîne de production grâce à la nouvelle technologie

Fonctions clés

  1. 1)La conception intégrée de la configuration et du flux de matériaux accroît l'efficacité de la planification

    La nouvelle technologie intègre la conception des configurations des lieux de production et des flux de matériaux pour pouvoir rapidement identifier et résoudre des problèmes potentiels : un vrai défi dans les environnements de conception non intégrés conventionnels. La nouvelle technologie permet également de visualiser des informations, telles que des données analytiques intensité/distance (DI), générées de manière dynamique au fur et à mesure de la conception des améliorations. Les configurations, les flux de matériaux, la vitesse de déplacement des matériaux entre les processus, etc. peuvent être affichés avec des graphiques faciles à comprendre pour améliorer la qualité de la planification.

  2. 2)Les simulations IA permettent d'estimer précisément les gains de productivité attendus

    La technologie génère automatiquement des données permettant des calculs fiables du volume de production basés sur les données issues de processus de production réels, tels que les modifications des durées de traitement et les rendements. Grâce à ces données, le volume de production peut être simulé avec une précision de plus de 90 %. De plus, plusieurs plans d'amélioration peuvent être comparés en termes de productivité attendue.


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients