Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe une technologie pour les convertisseurs à haute densité de puissance avec composants intégrésCette technologie contribuera à la réduction de la taille des équipements électroniques haute puissance

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3344

TOKYO, le 25 mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une nouvelle technologie pour intégrer des appareils haute puissance, des passifs, des capteurs et d'autres composants intégrés dans le même substrat. L'entreprise a déployé cette nouvelle technologie dans un convertisseur CC-CC bidirectionnel (continu) 100 kW pour obtenir ce qui est considéré comme le convertisseur de puissance le plus dense au monde*, avec une puissance nominale de 136 kW/L, soit huit fois plus dense que les convertisseurs conventionnels. Cette nouvelle technologie devrait contribuer à la réduction de la taille des équipements électroniques haute puissance.

  1. *Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric en date du 25 mars 2020

Démonstrateur du nouveau convertisseur de puissance haute densité 136 kW/L (24×18×1,7 cm)

Fonctions clés

La nouvelle technologie d'intégration de Mitsubishi Electric permet de réduire l'inductance parasite de la boucle de courant de commutation à moins du 1/10e de celle des convertisseurs conventionnels. La commutation propre qui en résulte permet une commutation à grande vitesse pour des fréquences de fonctionnement élevées dans les transistors à effet de champ à structure métal-oxyde-semi-conducteur (MOSFET) en carbure de silicium (SiC). Cette technologie permet d'obtenir des composants passifs beaucoup plus petits, tels que les réacteurs pour le lissage du courant, et les condensateurs, qui occupent beaucoup d'espace dans les convertisseurs CC-CC.


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients