Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version anglaise d'origine prime.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3334
TOKYO, 6 février 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'en collaboration avec l'Institut National des Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) du Japon, elle a développé une technologie de radar à antenne active (AESA) en bande Ka ultra-mince (27 à 40 GHz) dotée du profil le plus mince* au monde, inférieur à trois centimètres. Cette antenne permettra de fournir des services de connectivité à haute vitesse en vol par satellite à des débits de données supérieurs à 100 Mbits/s. L'entreprise a également annoncé avoir mis au point les éléments de l'antenne. De plus, en collaboration avec l'université du Tohoku et Tohoku Microtec Co., elle a mis au point un circuit intégré de radiofréquence (RFIC) pour un AESA en bande V à ondes millimétriques (40 à 75 GHz) qui sera capable de fournir une connectivité en vol à des vitesses encore plus élevées.
Le nouvel AESA en bande Ka de Mitsubishi Electric est suffisamment mince et petit pour être installé dans n'importe quel avion, quelle que soit sa taille. Il peut fonctionner à des latitudes élevées, ce qui permettra aux passagers de profiter de la vidéo à la demande et d'autres services Internet à haute vitesse sur les vols du monde entier. Après avoir effectué d'autres tests et démonstrations, l'entreprise prévoit de commercialiser son AESA en bande Ka après 2023 et un AESA à bande V après 2027.
Aperçu de l'AESA de Mitsubishi Electric
Structure de l'antenne à ondes millimétriques de Mitsubishi Electric
RFIC à ondes millimétriques intégré en trois dimensions de Mitsubishi Electric
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.