Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3333
TOKYO, 4 février 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle a développé une technologie de contrôle des robots mobiles d'intérieur utilisés pour le nettoyage, la sécurité, la livraison et l'orientation, ainsi que des fauteuils roulants électriques de nouvelle génération, utilisant des cartes dynamiques du bâtiment* pour une coopération active avec les robots, les installations du bâtiment, etc., telles que les ascenseurs et les systèmes de contrôle d'accès. En favorisant une circulation efficace et sûre des personnes et des appareils mobiles à l'intérieur des bâtiments, la nouvelle technologie devrait réduire les charges de travail du personnel de gestion des bâtiments et aider à réaliser des bâtiments intelligents** dans lesquels les personnes et les robots coexistent en toute sécurité. À l'avenir, Mitsubishi Electric poursuivra le développement de cette technologie en collaboration avec les développeurs et les fabricants de produits de mobilité, dans le but de lancer un service commercial après mars 2021.
L'éclairage animé indique les mouvements des robots d'intérieur
La nouvelle carte dynamique du bâtiment de Mitsubishi Electric est utilisée pour contrôler les mouvements de multiples robots d'intérieur au sein d'un bâtiment. Lorsque les robots d'intérieur utilisent des ascenseurs ou se croisent dans des passages étroits, le système les guide automatiquement le long des meilleurs itinéraires pour éviter de se heurter les uns les autres, d'entrer dans des zones interdites ou d'embarquer dans des ascenseurs bondés. Lorsqu'ils passent par une porte de contrôle d'accès, le système utilise la carte pour donner la priorité aux mouvements des personnes et pour éviter les collisions.
En outre, les ascenseurs et les systèmes de contrôle d'accès sont reliés pour coordonner une circulation efficace et sûre des robots d'intérieur au milieu des personnes dans l'ensemble du bâtiment, notamment lors du déplacement entre les étages.
Le système identifie également les emplacements des robots d'intérieur dans les bâtiments, y compris lorsqu'ils sont en panne, en enregistrant le fonctionnement des ascenseurs ainsi que leur position dans les bâtiments pour visualiser l'emplacement de chacun d'entre eux sur la carte dynamique du bâtiment, cela pour réduire les charges de travail de gestion des bâtiments.
Contrôle des robots d'intérieur à l'aide d'une carte dynamique du bâtiment
Des éclairages animés sont affichés à chaque étage devant les ascenseurs pour aider les gens à anticiper les mouvements des robots d'intérieur lorsqu'ils montent ou descendent des ascenseurs. Cela permet aux gens d'entrer et de sortir des ascenseurs en toute sécurité et en douceur en même temps que les robots d'intérieur. L'éclairage animé est également affiché quand les robots se déplacent dans d'autres zones, ce qui permet aux personnes de passer en toute sécurité même dans des passages étroits ou avec une mauvaise visibilité.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.