Communiqués de presse

La machine de galvanoplastie de Mitsubishi Electric reçoit le prix R&D 100 2019Elle contribue à améliorer la productivité et à réduire l'impact sur l'environnement

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3322

TOKYO, 10 décembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix R&D 100 pour une machine de placage autocoulissante innovante à flux unitaire qui permet aux usines de placage d'améliorer la productivité et de réduire l'empreinte environnementale. Le prix a été reçu lors de la cérémonie des R&D 100 Awards, qui s'est déroulée à San Francisco, aux États-Unis, le 5 décembre. À ce jour, Mitsubishi Electric a reçu 26 prix R&D 100 de la part de R&D World.

La galvanoplastie est un processus qui met l'élément cible en contact avec une solution de placage via une électrode, sans nécessiter de bain de placage, ce qui permet de plaquer uniquement la surface de contact tout en faisant glisser l'électrode.

  • Participants à la cérémonie des R&D 100 Awards

  • Machine de placage automatique à flux unitaire

Caractéristiques de la technologie et de l'équipement primés

  1. 1)Déploiement de la technologie de placage à grande vitesse pour une productivité accrue
    • La résistance aux liquides est réduite en raccourcissant considérablement la distance entre les électrodes pendant le placage.
    • La résistance réduite aux liquides permet l'utilisation d'un courant élevé pour une formation plus rapide du film.
    • La formation de films à grande vitesse diminue le temps de traitement pour le placage continu en flux unitaire sans réduire le volume de traitement, et a permis d'améliorer l'automatisation avec une machine de taille réduite.
    • Par rapport à la méthode de traitement classique par lots pour le placage de gros volumes, le temps de traitement par unité est réduit à environ un cinquième et la productivité est considérablement améliorée, à seulement 45 secondes par pièce, contre 215 secondes en utilisant des procédés de placage conventionnels dans certaines usines Mitsubishi Electric.
  2. 2)Réduit l'empreinte environnementale grâce à une technologie de placage par glissement haute efficacité et de haute qualité
    • La technologie de placage par glissement haute efficacité réduit la solution de placage à un dixième de celle du processus actuel. Quant au système de circulation de la solution à faible perte, il diminue considérablement la quantité de solution gaspillée.
    • Optimise la quantité de solution de placage en contrôlant avec précision la solution fournie à l'électrode et la vitesse d'étalement, et en améliorant la qualité du film de placage.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse