Communiqués de presse

Mitsubishi Electric met au point un système laser à ultraviolet profond compact et à haute énergie à impulsions inférieures à la nanosecondeLa conception miniaturisée favorisera l'innovation dans la recherche pharmaceutique, le traitement des cancers et d'autres domaines variés

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3750

Système laser à ultraviolet profond compact à impulsions inférieures à la nanoseconde


TOKYO, 26 novembre 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir mis au point, en collaboration avec le RIKEN (Institut de recherche physique et chimique) et l'IMS (Institut de science moléculaire) des NINS (Instituts nationaux des sciences naturelles) japonais, un système laser à ultraviolet profond (DUV) à haute énergie et à impulsions courtes* (inférieures à la nanoseconde) qui atteint une énergie de sortie de 235 millijoules, soit l'énergie d'impulsion** la plus élevée au monde. Le système laser compact et portable a été installé dans une zone dédiée de l'installation du RIKEN à l'IMS au Japon, où il sera utilisé pour la recherche et le développement d'accélérateurs.
Des impulsions inférieures à la nanoseconde ont été obtenues en utilisant un laser à micropuce capable de générer des impulsions extrêmement courtes, et l'optimisation du diamètre du faisceau a permis d'obtenir une énergie de sortie élevée. En outre, la technologie co-développée Distributed Face Cooling est mise en œuvre dans une puce à forte dissipation thermique mise au point par le RIKEN et l'IMS, ce qui permet au laser de classe joule de fonctionner à température ambiante, contrairement aux lasers conventionnels à haute puissance qui nécessitent un refroidissement à basse température.
À l'avenir, Mitsubishi Electric continuera à faire progresser sa technologie d'accélération laser et la miniaturisation des systèmes laser, contribuant ainsi à l'innovation technologique dans un large éventail de domaines.



  1. * Ondes électromagnétiques ou impulsions lumineuses qui se caractérisent par une libération d'énergie très rapide, avec des durées d'impulsion généralement inférieures à 1 nanoseconde (un milliardième de seconde). En raccourcissant la durée de l'impulsion, il est possible d'augmenter la puissance de crête avec la même quantité d'énergie, ce qui le rend utile pour des applications telles que le traitement laser.
  2. ** Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric en date du 26 novembre 2024.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients