Communiqués de presse

Mitsubishi Electric commence à fournir des puces de semi-conducteurs de puissance fabriquées à partir de plaques de 12 pouces pour l'assemblage de modules de semi-conducteursUn approvisionnement stable en puces de semi-conducteurs de puissance Si pour soutenir la transformation verte

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3733

  • Découpe d'une plaque en silicium de 12 pouces pour la fabrication de puces

  • Ligne de traitement de plaques en silicium de 12 pouces (plaque de 8 pouces à droite)


TOKYO, 30 septembre 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que l'usine Power Device Works de Fukuyama a commencé dès à présent à produire à grande échelle des puces de semi-conducteurs de puissance fabriquées à partir de plaques en silicium (Si) de 12 pouces pour l'assemblage de modules de semi-conducteurs. Les modules de semi-conducteurs de puissance Si avancés seront dans un premier temps utilisés dans les appareils grand public. À l'avenir, Mitsubishi Electric a pour but de contribuer à la transformation verte (GX) en fournissant des puces de semi-conducteurs de manière stable et opportune pour répondre à la demande croissante en dispositifs électroniques écoénergétiques dans diverses applications.

L'usine de Fukuyama traite des plaques pour produire des semi-conducteurs de puissance Si. L'usine joue un rôle clé dans le plan à moyen terme de Mitsubishi Electric visant à doubler sa capacité de production de plaques pour semi-conducteurs de puissance Si d'ici l'exercice 2026 par rapport à cinq ans plus tôt. En fournissant de grandes quantités de plaques en silicium de 12 pouces pour la fabrication de puces, l'entreprise garantira une production stable de modules de semi-conducteurs de puissance Si avancés pour les équipements électroniques écoénergétiques.


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse