Communiqués de presse

Mitsubishi Electric expédie des échantillons de la puce PIN-PD de 200 Gbps pour les communications par fibre optique à 800 Gbps et 1,6 TbpsCela permettra d'augmenter la vitesse et la capacité des communications entre les centres de données

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3723

Illustration de la puce PIN-PD de 200 Gbps pour les communications par fibre optique à 800 Gbps et 1,6 Tbps


TOKYO, 20 août 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer à expédier, dès le 1er octobre de cette année, des échantillons de sa nouvelle puce PIN à photodiode (PD) de 200 Gbps, destinée à être utilisée dans les émetteurs-récepteurs optiques nouvelle génération pour prendre en charge les communications par fibre optique à 800 Gbps et 1,6 Tbps. L'ajout de la nouvelle puce de récepteur à la gamme de dispositifs optiques de Mitsubishi Electric permettra aux dispositifs existants capables de transmettre à 800 Gbps/1,6 Tbps de recevoir des données optiques à ces mêmes vitesses, augmentant ainsi la capacité de communication des émetteurs-récepteurs optiques, y compris pour les communications à grande vitesse et à grande capacité dans les centres de données.

L'introduction prochaine de la puce PIN-PD de 200 Gbps pour la réception optique fait suite au lancement par Mitsubishi Electric, en avril de cette année, d'une puce produite en masse pour la transmission optique, la diode laser à modulateur électro-absorbant (EML) de 200 Gbps (modulation d'impulsion-amplitude à quatre niveaux [PAM4] de 112 Gbaud). Tirant parti du savoir-faire bien établi de la société en matière de dispositifs optiques, la nouvelle puce PD a été développée en minimisant la zone de conversion photoélectrique au sein d'une structure de puce qui intègre un éclairage arrière* et une lentille convexe.


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients