Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3649
Exemple d'utilisation de l'outil pendant les tests d'intrusion
TOKYO, 5 décembre 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé le premier1 outil de test d'intrusion2 au monde, CATSploit, qui génère automatiquement des scénarios d'attaque basés sur les objectifs d'un testeur d'intrusion, tels que le vol d'informations confidentielles, afin d'évaluer l'efficacité des attaques tests. Grâce aux scénarios d'attaque et aux résultats des tests (scores) qui en résultent, même des ingénieurs de sécurité inexpérimentés peuvent facilement effectuer des tests d'intrusion.
Depuis ces dernières années, les systèmes de contrôle, notamment les infrastructures, les équipements d'usine, etc., sont de plus en plus connectés aux réseaux en ligne, ce qui augmente le risque de perturbations, telles que les pannes d'électricité ou les arrêts des transports publics, causés par des cyberattaques. La nécessité de mettre en œuvre des mesures de sécurité dans ces systèmes est par conséquent devenue urgente. En outre, les normes ISA/IEC 624433 exigent que les tests de sécurité dits fuzzing4 et les tests d'intrusion soient effectués sur les systèmes et les équipements pour évaluer leur résistance aux cyberattaques, y compris les vulnérabilités dues à des erreurs de mise en œuvre ou de configuration. Les tests d'intrusion sont extrêmement sophistiqués et nécessitent l'intervention de hackers éthiques5 pour attaquer le système ou le produit testé, mais ces personnes, qui doivent posséder un niveau d'expertise très élevé, sont rares et difficiles à trouver.
Mitsubishi Electric, en se concentrant sur les facteurs pris en compte par les hackers éthiques lors de la sélection de leurs vecteurs d'attaque, a développé un outil de test d'intrusion qui génère des listes de scénarios d'attaque possibles et leur efficacité (exprimées sous forme de scores numériques).
Les détails de cet outil seront présentés le 6 décembre (à 11 h, heure locale) à l'Arsenal de la Black Hat Europe 2023, qui aura lieu les 6 et 7 décembre à Londres.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.