Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe une technologie de tomographie pour visualiser les objets cachés avec une précision millimétriquePreuve expérimentale de la tomographie d'objets mobiles utilisant des ondes térahertz de 300 GHz

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3585

Nouvelle technologie développée et exemples d'application


TOKYO, 29 mars 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé ce qui est considéré comme la première technologie de tomographie industrielle qui utilise des ondes térahertz de 300 GHz pour effectuer des mesures uniques et monodirectionnelles à n'importe quelle profondeur. Cette technologie permet de scanner avec un faible impact des organismes biologiques et des objets en mouvement avec une résolution millimétrique.
Les appareils de lecture à rayons X dédiés sont principalement utilisés pour le contrôle des bagages dans les aéroports, les gares ferroviaires, les stades, etc. afin de détecter les substances dangereuses. De plus, les scanners corporels qui utilisent des ondes millimétriques sont volumineux car ils effectuent des mesures à 180 degrés pendant que la personne reste immobile. Leur utilisation dans les espaces publics est donc limitée principalement aux aéroports. D'autres technologies automatisées pour les lignes de production et d'inspection permettront à terme de compenser les pénuries de main-d'œuvre, mais les scanners des équipements existants qui utilisent des caméras optiques ou infrarouges se limitent à l'inspection visuelle. Par conséquent, les conteneurs alimentaires, par exemple, doivent toujours être ouverts pour être inspectés manuellement.
La nouvelle solution de Mitsubishi Electric associe deux technologies : la technologie d'imagerie avec mise au point virtuelle, qui utilise des ondes térahertz qui ont peu d'effet sur les organismes vivants et permet l'imagerie tomographique d'objets avec un seul rayon dans une seule direction, et la technologie de formation de faisceau multimode, qui combine plusieurs images pour réduire les erreurs de détection. Le système peut capturer des cibles en mouvement avec des organismes biologiques, ce qui le rend adapté aux portiques de sécurité et aux scans non destructifs sur les lignes de production en mouvement. En outre, les scanners sont suffisamment petits pour être installés dans divers endroits.


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients