Communiqués de presse

Mitsubishi Electric étend sa gamme de transistors à haute mobilité d'électrons à bande Ku (GaN-HEMT)Convient aux stations terrestres de télécommunication par satellite de petite taille, à bande Ku faible et à très grande capacité de données

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3567

GaN HEMT pour stations terrestres de télécommunication par satellite à bande Ku faible
MGFK48G2732 70 W mono-porteur (à gauche) et MGFK48G2732A 70 W multi-porteur (à droite)


TOKYO, 22 décembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que deux nouveaux transistors à haute mobilité d'électrons au nitrure de gallium (GaN HEMT) 12,75 à 13,25 GHz (bande Ku faible) 70 W (48,3 dBm) seront ajoutés à la gamme GaN HEMT de la société pour les stations terrestres de télécommunication par satellite (SATCOM). Les deux produits GaN HEMT, l'un pour les communications multi-porteuses1 et l'autre pour les communications mono-porteuses2, permettent d'augmenter la capacité de transmission des données et de réduire la taille des stations terrestres, même dans la bande Ku faible. Les deux produits seront lancés le 15 janvier 2023.

Des systèmes de communication par satellite à bande Ku sont de plus en plus déployés pour les communications d'urgence pendant les catastrophes naturelles et pour la collecte d'informations par satellite (SNG) par les chaînes de télévision dans les régions rurales où les réseaux fibrés et/ou câblés ne sont pas disponibles. Pour les stations terrestres de télécommunication par satellite, les principaux systèmes actuels fonctionnent dans une bande de 14 GHz. Cependant, dans un avenir proche, ils seront amenés à fonctionner dans la bande Ku faible (13 GHz) ainsi que dans la bande Ka (28 GHz) pour répondre aux besoins d'augmentation de la capacité de transmission de données. Jusqu'à présent, la gamme de Mitsubishi Electric comprenait sept GaN HEMT pour les stations terrestres de télécommunication par satellite multi-porteuses et mono-porteuses. Les deux nouveaux GaN HEMT de 70 W en cours d'introduction prendront également en charge les communications d'urgence et la SNG dans la bande Ku faible.



  1. 1 Méthode de communication vocale, vidéo et de données utilisant des signaux porteurs de différentes fréquences
  2. 2 Méthode de communication utilisant un signal porteur mono-fréquence


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients