Communiqués de presse

Mitsubishi Electric va expédier des échantillons de sa puce de diode laser réglable pour la communication par fibre optiqueDoit augmenter la capacité de communication numérique cohérente et réduire la taille des émetteurs-récepteurs optiques

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3543

  • Puce de diode laser réglable (image)

  • Exemple d'application pour les puces de diodes laser réglables


TOKYO, le 1er septembre 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle commencerait à expédier des échantillons de sa nouvelle puce de diode laser réglable pour une utilisation dans les émetteurs-récepteurs optiques des systèmes de communication par fibre optique le 1er octobre. Cette nouvelle puce devrait permettre d'augmenter la capacité de communication numérique cohérente et de réduire la taille des émetteurs-récepteurs optiques.

Le volume des communications de données augmente rapidement en raison du développement des réseaux de communication mobiles 5G et de la popularité grandissante des services de streaming vidéo. Pour faire face à cela, la capacité des communications haut débit doit passer de 100 Gbps actuellement à 400 Gbps dans les réseaux à fibre optique, dans le cas des communications entre les centres de données et sur de longues distances. Par conséquent, des systèmes de communication numérique cohérente sont en cours de déploiement afin d'améliorer l'efficacité des communications dans les réseaux à fibre optique. Cependant, dans le même temps, les émetteurs-récepteurs optiques doivent être encore plus petits afin de s'adapter aux contraintes liées à l'espace disponible pour l'équipement réseau. Or, jusqu'à présent, les diodes laser réglables ont été intégrées dans des boîtiers, rendant la réduction de taille difficile.

La nouvelle puce produit une longueur d'onde lumineuse de 1,55 μm, utilisée pour la communication numérique cohérente. Elle prend en charge une large gamme de longueurs d'onde, en conformité avec la norme concernant les émetteurs-récepteurs optiques de 400 Gbps (OIF-400ZR-01.0). La mise à disposition du produit sous la forme d'une puce permettra aux fabricants d'optimiser la conception des boîtiers pour des émetteurs-récepteurs optiques spécifiques. La conception extrêmement fiable de la puce intègre la technologie de production de semi-conducteurs développée par Mitsubishi Electric pour la production de lasers à rétroaction répartie (DFB) dans les stations de base de téléphonie mobile et de diodes laser intégrées à modulateur électro-absorbant (EML) dans les centres de données.


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients