Communiqués de presse

La nouvelle technologie de Mitsubishi Electric clarifie la logique de contrôle de l'IAÉlimine les boîtes noires de l'IA et permet une IA plus compréhensible

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3466

TOKYO, 14 décembre 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé en collaboration avec RIKEN (Institut de recherche physique et chimique) une technologie d'IA qui clarifie la logique étayant chaque système de contrôle basé sur l'IA pour permettre le déploiement de ces systèmes dans l'infrastructure et divers équipements en toute confiance. Mitsubishi Electric fournira la nouvelle technologie dans sa gamme Maisart®®*.

  1. *Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology Maisart (« L'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe »)

Caractéristiques de développement

  1. 1) L'utilisation étape par étape de la nouvelle IA permet d'obtenir une logique de contrôle explicite
    • En estimant les caractéristiques de l'environnement d'exploitation de l'équipement, la nouvelle IA identifie et quantifie rapidement les paramètres physiques à l'aide de la simulation plutôt que de prendre des mesures avec de nombreux capteurs. Les données de travail passées peuvent être utilisées pour apprendre les valeurs des capteurs de l'équipement et les quantités physiques afin de prévoir les changements futurs dans l'environnement d'exploitation.
    • À l'aide des valeurs prévues et des paramètres spécifiés, la simulation prédit avec précision les changements dans l'environnement d'exploitation, puis crée un plan de contrôle optimal dans le planificateur.
    • En visualisant les valeurs prédites, les changements de l'environnement de travail et un plan de contrôle, la nouvelle IA clarifie la logique de contrôle pour éliminer les boîtes noires. En augmentant le niveau de confiance pour le contrôle des équipements et la confirmation opérationnelle, la nouvelle technologie d'IA permettra d'utiliser en toute confiance l'infrastructure, les équipements de climatisation, etc. basés sur l'IA et permettra aux responsables de clarifier la base de leur contrôle de l'IA, par exemple, pour répondre aux réclamations.
  2. 2) La nouvelle IA clarifie les causes de dysfonctionnement de l'équipement
    • La nouvelle technologie d'IA détermine les paramètres physiques et compare les valeurs réelles passées aux valeurs prévues ou planifiées pour visualiser les écarts. En cas de dysfonctionnement, elle identifie tout écart par rapport aux valeurs prévues, puis utilise les paramètres physiques pour déterminer la cause du dysfonctionnement survenu en raison de contrôles qui ne sont pas mis en œuvre comme prévu.
    • En outre, si le système de contrôle fonctionne comme prévu mais produit des résultats inattendus, les anomalies ou les changements de l'environnement d'exploitation peuvent être identifiés rapidement, ce qui permet d'effectuer les opérations de maintenance et de récupération avant qu'une panne ne se produise.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients