Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3347
TOKYO, 30 mars 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été désignée par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) comme contractant du satellite d'observation mondiale des gaz à effet de serre et du cycle de l'eau (GOSAT-GW), le troisième de la série GOSAT, et qu'elle a déjà entamé des activités de développement. GOSAT-GW aura deux missions : l'observation des gaz à effet de serre pour le ministère japonais de l'environnement et l'Institut national d'études environnementales (NIES), ainsi que l'observation du cycle de l'eau pour la JAXA. En développant le satellite GOSAT-GW, Mitsubishi Electric contribuera à prendre des mesures dans le but de prévenir les catastrophes attribuées au réchauffement planétaire et au changement climatique et à faire progresser les méthodes scientifiques et technologiques en vue de fournir une prévision plus précise du changement climatique.
Représentation artistique de GOSAT-GW en orbite
Le satellite GOSAT-GW sera équipé d'un capteur TANSO-3 (« Total Anthropogenic and Natural emissions mapping SpectrOmeter-3 ») pour l'observation des concentrations de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone et le méthane, sur une large zone. Les mesures d'une grande précision donneront ainsi une meilleure estimation des émissions de gaz à effet de serre. Le mode d'observation globale de TANSO-3 couvrira de grandes zones de la surface de la Terre sans discontinuité, permettant de disposer d'un plus grand nombre de points d'observation qu'avec les modèles précédents. Quant au mode d'observation détaillée de TANSO-3, dont la résolution spatiale est trois fois plus élevée que celle de son prédécesseur, GOSAT-2 (« Ibuki-2 » en japonais), il permettra d'observer les gaz à effet de serre avec une plus grande précision.
Le satellite GOSAT-GW sera également équipé du nouveau radiomètre micro-ondes à balayage avancé 3 (AMSR3) afin d'estimer la quantité d'eau géophysique sur Terre, à la surface de la mer et dans l'atmosphère. L'AMSR3 utilisera un plus grand nombre de bandes de fréquences que ses prédécesseurs pour une estimation plus précise des conditions hydrogéophysiques, telles que les précipitations, la vapeur d'eau, la glace de mer et les températures à la surface de la mer. Les données obtenues à partir des observations amélioreront la précision de la prévision des typhons, des pluies torrentielles et autres conditions climatiques par les agences météorologiques du monde entier. De plus, en fournissant des données détaillées pour évaluer les effets du changement climatique sur le cycle de l'eau, le satellite GOSAT-GW contribuera aux efforts visant à mesurer l'impact du changement climatique sur la vie quotidienne et à préparer les contre-mesures nécessaires.
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.