Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à expédier des exemplaires de diodes laser DFB à 50 Gbit/s pour les stations de base de téléphonie mobile 5GPrend en charge la transmission de données à haut débit et à grande capacité

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3495

TOKYO, 3 mars 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle expédiera, à partir du 4 mars, des exemplaires de ses diodes laser à rétroaction répartie (DFB) à 50 Gbit/s destinées à la communication par fibre optique dans les stations de base de téléphonie mobile de cinquième génération (5G). La nouvelle diode est entièrement conforme à toutes les normes applicables concernant les émetteurs-récepteurs optiques et dispose de la plage de températures de fonctionnement la plus large* de l'industrie pour la transmission de données à haut débit et à grande capacité sur les réseaux mobiles 5G. Le modèle sera présenté du 8 au 10 mars à l'occasion de l'édition 2022 de l'Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC), qui se tiendra à San Diego, aux États-Unis.

  1. * Au 3 mars 2022, selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric

Diode laser DFB à 50 Gbit/s (ML771AA74T)

Caractéristiques du produit

  1. 1) Prend en charge les communications sur les réseaux 5G à haut débit et à grande capacité à 50 Gbit/s et au format PAM4
    • La nouvelle diode laser DFB de Mitsubishi Electric présente des caractéristiques de réponse en fréquence compatibles avec la modulation d'impulsion-amplitude à 4 niveaux (PAM4) pour la modulation de signaux à plusieurs niveaux et prenant en charge des vitesses de transmission allant jusqu'à 50 Gbit/s. De plus, sa plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 90 °C, la plus large sur le marché, élimine le besoin d'une unité de contrôle de la température, ce qui contribue à réduire la consommation d'énergie des stations de base de téléphonie mobile.
  2. 2) Conforme à la norme TO-56 CAN portant sur les boîtiers d'émetteurs-récepteurs optiques compacts
    • Le boîtier de la nouvelle diode est conforme à la norme industrielle TO-56 CAN et est compatible avec la norme portant sur les émetteurs-récepteurs compacts SFP56, adoptée pour la diode laser DFB à 25 Gbit/s de Mitsubishi Electric (modèle ML764AA58T ; production interrompue).

Spécifications principales et planning des ventes

Produit Modèle Longueur d'onde Température de fonctionnement Puissance de sortie optique Lancement du produit
Diode laser
DFB à 50 Gbit/s
ML771AA74T 1 310 nm -40 °C à 90 °C 8 mW 4 mars 2022

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients