Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe une technologie de système robotique sans apprentissageProgramme des robots facilement et automatiquement, sans intervention d'un spécialiste, pour travailler aussi rapidement que des humains

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3494

TOKYO, 28 février 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie de système robotique sans apprentissage pour permettre à des robots d'effectuer des tâches, comme le tri et la disposition d'éléments, aussi rapidement que des humains sans qu'un enseignement par des spécialistes soit nécessaire. Le système intègre les technologies d'IA Maisart®1 de Mitsubishi Electric, notamment la reconnaissance vocale de haute précision, qui permet aux opérateurs d'émettre des instructions à l'oral pour lancer des tâches de travail, puis affiner les mouvements du robot selon les besoins. Cette technologie devrait être appliquée dans des installations telles que les usines de l'industrie agroalimentaire où les articles changent fréquemment, ce qui rendait difficile l'intégration de robots jusqu'à présent. Mitsubishi Electric vise à commercialiser la technologie en 2023 ou ultérieurement, après avoir effectué d'autres améliorations des performances et des vérifications approfondies.

  1. 1 Maisart (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe) Maisart

Résumé

Processus Résultats
Technologie conventionnelle Informations environnementales : préparées par des spécialistes à l'aide de la CAO, etc.
Saisie de programmation : manuelle.
Ajustements/modifications : confirmés à l'aide d'un simulateur et/ou de réglages par essai-erreur.
  • Programmation effectuée manuellement
  • Performances plus lentes que le travail manuel
Nouvelle technologie de programmation automatique Informations environnementales : préparées par le système à l'aide de capteurs
Saisie de programmation : via une tablette ou par commande vocale.
Ajustements/modifications : commandes programmées automatiquement permettant d'optimiser la trajectoire et la synchronisation des mouvements
  • Programmation automatique
  • Durée d'exécution équivalente à celle des humains

Fig. 1 Exemple d'augmentation de l'efficacité grâce au nouveau système


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients