Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance le module de semi-conducteurs de puissance « SLIMDIP-X »La réduction de la résistance thermique et du bruit permet de créer des systèmes d'onduleurs plus simples et plus petits pour les appareils

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3488

TOKYO, 15 février 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que son nouveau module de semi-conducteurs de puissance SLIMDIP-X, qui offre une faible résistance thermique et un niveau de bruit peu élevé pour les systèmes d'onduleurs pour appareils domestiques, sera lancé le 18 février. Ce nouveau module de la série SLIMDIP™ devrait aider à simplifier et à réduire la taille des systèmes d'onduleurs utilisés dans les produits tels que les climatiseurs, les machines à laver et les réfrigérateurs.

SLIMDIP-X

Caractéristiques du produit

  1. 1) La réduction de la résistance thermique contribue à simplifier les conceptions thermiques
    • Une feuille d'isolation améliorée réduit la résistance thermique entre la puce et le boîtier d'environ 35 % par rapport au module SLIMDIP-L existant, et le courant nominal a été augmenté à 20 A.
    • La suppression haute température dans l'IGBT à conduction inverse (RC-IGBT) permet de simplifier les conceptions thermiques des systèmes d'onduleurs.
  2. 2) Un faible niveau de bruit permet de créer des systèmes d'onduleurs plus petits et moins coûteux
    • La technologie de réduction du bruit déployée dans le RC-IGBT permet de réduire le nombre de composants de suppression du bruit, ce qui entraîne des systèmes d'onduleurs plus petits et moins coûteux.
  3. 3) La compatibilité du boîtier de la série SLIMDIP permet de réduire le temps de conception
    • L'adoption d'un boîtier compatible avec la série SLIMDIP, y compris les dimensions et la disposition des broches (tout en augmentant néanmoins le courant nominal), permettra de raccourcir considérablement la conception d'un système d'onduleur.

Planning des ventes

Produit Modèle Livraison
SLIMDIP SLIMDIP-X 18 février 2022

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients