Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance l'ascenseur Diamond-Trac 2Le modèle sans local technique permet d'économiser de l'espace et de renforcer l'efficacité tout en fonctionnant sans contact

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3448

TOKYO, 4 novembre 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a présenté aujourd'hui le Diamond-Trac® 2, un nouvel ascenseur sans local technique de la série Diamond-Trac® qui offre un design compact, une efficacité opérationnelle améliorée et un panneau de commande sans contact dans le hall, pour une utilisation dans les résidences, les bureaux et les hôtels sur le marché américain. Mitsubishi Electric US, Inc. commencera ses ventes le 12 novembre, avec pour objectif de plus que doubler ses ventes annuelles dans cette catégorie par an.

  • Ascenseur Diamond-Trac® 2 de Mitsubishi Electric

  • Panneau de commande sans contact dans le hall

  • Image de l'écran tactile

Caractéristiques du produit

  1. 1) Conception peu encombrante pour des configurations de bâtiments plus ouvertes
    • En modifiant la disposition de l'équipement, la surface du plan de la cage a été réduite d'environ 5 à 10 % par rapport au modèle Diamond-Trac® existant, ce qui permet de libérer de l'espace au sol pour des conceptions de bâtiments plus flexibles.
  2. 2) Le système de répartition basée sur la destination (DOAS®) améliore l'expérience utilisateur et l'interface
    • Le système de répartition basée sur la destination (DOAS®) en option, applicable aux unités multiples contrôlées par groupe, améliore l'efficacité opérationnelle grâce à l'utilisation de la technologie d'IA brevetée.
    • Les fonctionnalités opérationnelles avancées répondent aux exigences du marché américain, telles que l'expédition des cabines précisément coordonnée afin de minimiser les temps d'attente et de déplacement pendant les périodes de faible trafic.
    • Le panneau de commande dans le hall améliore l'expérience utilisateur grâce à des designs décoratifs sélectionnés par le propriétaire du bâtiment.
  3. 3) PureRide™, un système de commande d'ascenseur simple et sans contact
    • Le système PureRide™ en option avec capteur de proximité permet aux utilisateurs d'émettre des demandes sans contact pour les ascenseurs, ce qui garantit un fonctionnement sûr et confortable pour répondre aux nouveaux besoins.

Détails des ventes

Nom du produit Utilisation Capacité Vitesse* Lancement Tarif
Diamond-Trac® 2 Passagers 2 500 à 4 000 lbs 200 à 500 fpm Nov. 12, 2021 Sur devis
  1. * 200 à 350 fpm en cas de capacité de 4 000 lb

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients