Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance la série CV de systèmes 3D de traitement laser CO2 pour la découpe du plastique CFRPLe premier oscillateur laser CO2 à structure orthogonale au monde facilitera la production de masse de produits en plastique CFRP

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3442

TOKYO, le 14 octobre 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement, le 18 octobre, de deux nouveaux modèles de la série CV, des systèmes 3D de traitement laser CO2 pour la découpe de plastiques renforcés à base de fibres de carbone (CFRP) ; il s'agit de matériaux légers et de haute résistance utilisés dans l'automobile. Les nouveaux modèles sont équipés d'oscillateurs laser CO2 dont le boîtier intègre également un amplificateur (une première mondiale d'après les recherches de la société au 14 octobre 2021). Avec la tête de traitement unique de la série CV, ils permettent d'obtenir un traitement de précision à grande vitesse. Cela permettra la production en masse de produits CFRP, ce que les méthodes de traitement précédentes ne permettent pas.

Au cours des dernières années, il y a eu un accroissement des demandes dans l'industrie automobile pour réduire la quantité d'émissions de CO2, améliorer le rendement énergétique et utiliser des matériaux plus légers, afin d'optimiser l'autonomie. Cela entraîne une hausse de la demande en matière de produits CFRP, un matériau relativement nouveau. D'autre part, le traitement de produits CFRP à l'aide de la technologie existante générait des problèmes tels que des coûts d'exploitation élevés, une faible productivité et des problèmes de traitement des déchets. Une nouvelle méthode de traitement était donc requise.

La série CV de Mitsubishi Electric résout ces défis en offrant une productivité et une qualité de traitement nettement supérieures à celles des méthodes de traitement existantes. Cela permet la production en masse du plastique CFRP, et ce, à un niveau jusque-là impossible à atteindre. En outre, la nouvelle série contribuera à réduire l'impact environnemental par des moyens tels que la réduction des déchets, facilitant ainsi la création d'une société durable.

Les nouveaux modèles seront exposés lors de l'événement MECT 2021 (Mechatronics Technology Japan 2021), qui se tiendra à Port Messe Nagoya (Nagoya International Exhibition Hall) du 20 au 23 octobre.

ML3122CV-12XM

Présentation de la version

Nom du produit Nom du modèle Puissance de l'oscillateur Date de sortie Ventes cibles (à l'unité)
Systèmes 3D de traitement laser CO2 de la série CV pour le traitement du plastique CFRP ML1515CV-12XM 1,2 kW 18 oct. 100 machines (par an)
ML3122CV-12XM

Caractéristiques du produit

  1. 1)Cet oscillateur laser CO2 de type orthogonal à 3 axes unique permet d'atteindre des vitesses exceptionnelles lors du traitement du plastique CFRP

    Pour la découpe au laser du plastique CFRP, un matériau généré à partir de fibres de carbone et de résine, le laser à fibre généralement utilisé pour découper la tôle n'est pas adapté, car le taux d'absorption du faisceau est extrêmement faible en ce qui concerne la résine, qui doit être fondue via la conduction thermique de la fibre de carbone. En outre, bien que les lasers CO2 présentent un taux d'absorption d'énergie laser élevé pour la fibre de carbone et la résine, les lasers CO2 classiques pour la découpe de la tôle ne présentent pas de forme d'impulsion à forte inclinaison, ce qui les rend inadaptés à la découpe du plastique CFRP, en raison de la forte chaleur transmise à la résine.

    Mitsubishi Electric a développé un oscillateur laser CO2 pour découper le plastique CFRP en obtenant à la fois une forme d'onde à impulsion à forte inclinaison et une puissance de sortie élevée. Cet oscillateur laser CO2 de type orthogonal à 3 axes2, avec un système MOPA1 intégré, permet l'intégration de l'oscillateur et de l'amplificateur dans le même boîtier ; il transforme le faisceau oscillé à faible puissance en une forme d'impulsion à forte inclinaison adaptée à la découpe du plastique CFRP et replace le faisceau dans l'espace de décharge, amplifiant ainsi la sortie. Il est alors possible d'émettre un faisceau laser adapté au traitement du plastique CFRP via une simple configuration (brevet en cours).

    La combinaison de formes d'impulsion à forte inclinaison et de la puissance du faisceau requise pour la découpe de plastique CFRP permet d'obtenir des vitesses de traitement exceptionnelles, environ six fois plus élevées3 que les méthodes de traitement existantes, telles que la découpe et le jet d'eau, ce qui contribue à améliorer la productivité.
    1. 1Amplificateur de puissance du maître-oscillateur : composition de l'amplificateur de puissance du maître-oscillateur
    2. 2Les 3 axes optiques du laser, du flux de gaz et de la direction de décharge sont à angles droits les uns par rapport aux autres
    3. 3Soit une vitesse de découpe laser de 6 m/min, par rapport à 1 m/min lors de la découpe d'un matériau CFRP thermodurcissable d'une épaisseur de 2 mm.
  2. 2)La tête de traitement en une passe unique permet un traitement de qualité supérieure et contribue à la protection de l'environnement.

    La tête de traitement en passe unique développée pour la découpe du plastique CFRP permet à cette nouvelle série de découper le matériau avec un seul balayage du laser, comme pour la découpe laser de la tôle. Par conséquent, vous bénéficiez d'une productivité plus élevée par rapport au traitement en plusieurs passes, qui balaie plusieurs fois les faisceaux laser sur la même trajectoire.

    La buse de gaz latérale située sur la tête de traitement permet d'éliminer les vapeurs et poussières de matériau chaudes générées lors de la découpe jusqu'à l'extrémité du matériau découpé, tout en gérant les effets thermiques appliqués à ce dernier, afin d'obtenir une qualité de traitement supérieure, impossible à atteindre avec les méthodes de traitement précédentes (brevet en cours). De plus, comme le traitement au laser est sans contact, il y a peu de consommables et aucun déchet (par exemple, des déchets liquides) n'est produit, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation. Cette technologie de traitement participe à la création d'une société plus durable et contribue à la réalisation des objectifs de développement durable applicables de l'ONU.
  3. 3)L'installation de la « fonction de modification de la trajectoire » et l'utilisation de l'IoT améliorent l'efficacité de la tâche et la facilité de maintenance

    Traditionnellement, toute révision des trajectoires de traitement doit être effectuée à l'aide d'un logiciel de fabrication assistée par ordinateur (FAO). Cependant, vous pouvez corriger la trajectoire sur le terrain via l'installation dans le contrôleur d'un logiciel de FAO spécialisé dans la modification des trajectoires, ce qui améliore l'efficacité du travail des opérateurs.

    Le service à distance de Mitsubishi Electric chargé du déploiement de l'IoT, « iQ Care Remote4U »4, permet de vérifier en temps réel l'état opérationnel des machines de traitement laser. Ce service à distance améliore également les processus de production et réduit les coûts d'exploitation en utilisant l'IoT pour collecter et analyser les données sur les performances de traitement, la durée de la configuration et la consommation d'électricité et de gaz.

    En outre, il est possible d'effectuer un diagnostic à distance des machines de traitement laser des clients directement à partir des terminaux installés dans le centre de service de Mitsubishi Electric. Même en cas de défaillance d'une machine de traitement, l'exécution à distance permet de garantir une réponse rapide. Des informations sur la maintenance préventive, des mises à jour de la version du logiciel et une fonction de traitement des changements des conditions sont également fournies.
    1. 4Service prenant en charge la maintenance à distance des machines-outils par le biais de la collecte et de l'accumulation de diverses données.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse